This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:SDK9.1生成错误

Guru**** 2549160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1338797/am3352-sdk9-1-build-error

器件型号:AM3352

日志中的错误:

e2e.ti.com/.../sdk9-make-uboot.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我能够在 Ubuntu 22.04上对 AM335x SDK 9.1运行"make u-boot"。
    您使用的是哪个 Ubuntu 版本来构建?
    此致!
    -洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也使用22.04。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您原始 e2e 文章中的构建日志似乎来自增量构建。
    我们可以运行"make u-boot_clean"还是删除"u-boot-build"文件夹、然后运行"make u-boot"吗?
    此致!
    -洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong、

    按照你的步进去做的。 同一问题。

    e2e.ti.com/.../sdk-build-error-9.1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7510.u_2D00_boot_5F00_build.logAttachingmy build log、以"make u-boot"供参考。
    此致!
    -洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也可以在我的另一个 Ubuntu 18.04 PC 和另一个同事的 Ubuntu 22.04上成功构建。

    只有这个 Ubuntu 22.04 PC 有这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您必须查看您的 Ubuntu 设置...
    此致!
    -洪