This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EDGE-AI-STUDIO:实时预览不起作用

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: EDGE-AI-STUDIO, AM68A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1341883/edge-ai-studio-live-preview-does-not-work

器件型号:EDGE-AI-STUDIO
主题中讨论的其他器件: AM68A

您好、

我正在使用 EDGE-AI-STUDIO 的模型编写器、但实时预览不起作用。
显示摄像机图像、不执行推理(分类、检测)。

您能告诉我是否有任何设置缺失吗?

[环境]

  • 模型编辑器:v1.0.0_20240312
  • 处理器 SDK:AM62A v9.00、v9.01、AM68A v9.01
  • USB 摄像头:Logitech C270n 高清网络摄像头
  • 使用"bias_classification"和"bias_detection"、在网络上搜索的图像是使用摄像头拍摄的。
  • 培训和汇编似乎进展顺利。
  • 即使我更改模型也没有变化
  • 作为测试、我使用 EVM 摄像头捕获了实际的 AM62A 和 AM68A、并准备了我自己的数据集、但结果没有变化。

[日志]

e2e.ti.com/.../Live-preview_5F00_Log_5F00_mobilenet_5F00_v2_5F00_lite_5F00_Mar-26_2C00_-2024_2C00_-6_5F00_33_5F00_17-PM.txt

此致、
o h

e2e.ti.com/.../TEST_5F00_animal_5F00_classification_5F00_AM68A_5F00_project.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此主题提请 Model Composer 专家注意、以供进一步分析。

    谢谢!

    小  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,O.H.

    正在对为其提供屏幕截图的分类项目的实时预览执行推理。  
    推理结果在左上角。 绿色文本显示图像。   分类不会绘制边界框。  

    请告诉我、这是否能解决您的问题。

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    谢谢你的答复。

    我再次查看 AM68A、但结果没有改善。
    我已导入编译结果的映像。

    分类:"dog"始终显示在左上角。 即使我更改了图像、它也不会改变。

    检测:屏幕上不显示任何内容。 即使我更改了图像、它也不会改变。

    此致、
    o h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程部门已进一步调查此问题、似乎是一个错误。 他们已就此问题提交 TT、跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11707

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki、

    感谢您的支持。 我明白了。 我将监控跟踪链路。

    此致、
    o h