This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:TDA4VM88T5BALFQ1:SR1.1:HS-SBL:FS 加载 tifs.bin 失败

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1342428/tda4vm-q1-tda4vm88t5balfq1-sr1-1-hs-fs-sbl-load-tifs-bin-failed

器件型号:TDA4VM-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

您好、TI 工程师、

我们要尝试使用 SoC TDA4VM SR1.1 HS-SBL 启动电路板、我们使用 HLOS FS 启动流程、但当运行到 SBL 时、会出现错误"TIFS LOAD... FAILED。"。  

我们将从以下路径使用的 tifs.bin: "cp pdk_jacinto_08_04_00_21/packages/ti/drv/sciclient/dc/v1/tifs.bin" soc

我们的 SDK 版本:

Linux SDK: 08_04_00_11
RTOS SDK:08_04_00_06

您能给我一些指导来解决这个问题吗?  

BRS,ć

塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xie:

    SDK 8.4不支持引导 HS-SDK FS 器件。 您需要迁移到最新的9.x SDK (9.1+)、以便在 J721E SR1.1 FS 上获得 HS-SDK 支持。

    tifs.bin 是 GP 器件的 TIFS 二进制文件。 J721E SR1.1 FS 的 HS-SoC 二进制文件名称为  tifs_sr1.1-hs-fs-enc.bin  如何提供该数据。 该文件需要作为 tifs.bin 复制到 SDCard/eMMC 分区中、或闪存到 tifs.bin 二进制文件的相同位置。  

    此致

    苏曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suman、  

    感谢您的答复。  

    我是否必须迁移到9.1sdk、以及是否有办法调整8.4 SDK 上的 hs-fs 芯片?

    此致、

    塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xie:

    如果目的是使器件仅保持 HS-SDK 状态、但仍定期启动器件、我建议您转到最新的 FS。

    较旧的 SDK 仅支持 GP 和 HS-SE。 要将 HS-SDK 支持添加到较旧的 FS 上、技术债务非常高。  

    此致

    苏曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,R ü,Suman:

        感谢您的答复。


        我们的批量生产项目基于8.4 FS、因此我们非常希望在此 SDK 版本上支持 HS-SDK 器件、否则可能会延长我们的开发周期、不允许实现项目里程碑。 请帮助查看是否有解决方案

    此致,

    塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suman、

       我是否可以 FS 通过 Keywriter 将 TI 虚拟密钥刻录到 HS-器 件中并将其转换为 HS-SE-TIDK 器件? 8.4 SDK 是否支持 TI-SE-TIDK 设备?

    BRS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xie:

    我能否 FS 通过 Keywriter 将 TI 虚拟密钥刻录到 HS-器 件中并将其转换为 HS-SE-TIDK 器件? [/报价]

    是否8.4 sdk 支持 TI-SE-TIDK 设备?

    可以。

    此致

    苏曼

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suman、  

    谢谢你。

    您是否有刻录密钥的最新指导文档?

    BRS、

    塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suman、

    我指的是本文档: https://www.ti.com/lit/pdf/sprad04?keyMatch=HS-FS

    并 从 ti fae 中获取 ti_fek_public.pem、在编译 keywriter 应用后、我有几个问题:

    1我应该使用哪个文件来刻录:

    2如何在系统未引导时刷写 Keywriter 文件

    3在刷写 Keywriter 时如何控制电压 VPP_CORE 和 VPP_MCU?

    BRS、

    塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xie:

    请为 KeyWriter 相关问题打开新的 TT。 这与原始主题帖标题有偏差。

    请浏览 RTOS SDK PDK 文档中相应的 OTP KeyWriter 文档。

    此致

    苏曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suman、

    感谢您的答复。

    新主题: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1343208/tda4vm-q1-tda4vm-q1-tda4vm88t5balfq1-sr1-1-hs-fs-how-to-build-and-flash-keywriter

    BRS。