This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:如何?配置是 CSI 0还是 CSI 1 μ A

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1342261/tda4al-q1-how-to-confirm-if-the-configuration-is-csi-0-or-csi-1

器件型号:TDA4AL-Q1

您好、TI!

在 csi0中连接前置摄像头、在 csi1中连接周围摄像头。

现在、我们已成功交换了 CSI 0和 CSI 1。

我们应该如何知道当前配置是 CSI 0还是 CSI 1?

为什么我们需要交换 CaptureObj ->参数。 instId? 我们如何确认我们是配置了 CSI 0还是 CSI 1?

此致、

道洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daohong:

    很抱歉这么晚才回复。 是否使用单独的 CSIRX 节点来控制它们? 然后使节点 实例识别该实例。  

    如果您尝试使用单个 CSIRX 节点来控制这两个实例,则可能可以使用通道 ID 来标识实例。 与第一个通道映射 CSI0一样、chId0适用于 CSI0、依此类推。

    此致、

    布里耶什