This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:如何使用 AM620-Q1

Guru**** 2017950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1324207/am620-q1-how-to-use-am620-q1

器件型号:AM620-Q1
主题中讨论的其他器件: AM620

您好的团队  

我有几个问题。 您能 告诉我这个问题吗?

1:此器件支持哪种类型的以太网?

我知道 AM620-Q1支持100Base-T 和1000BASE-T 等以太网。

但我不知道以太网 AVB。 此设备是否支持 Ethernet-AVB?

2. 是否可以在没有 DDR 的情况下运行此设备?

如果我们要使用 DDR3、我可以使用 DDR3吗?

3. 能否使用25MHz 主振荡器产生24.576MHz 通信频率?
我是否需要一些特殊的程序来使它?

对不起业余爱好者的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我还有一个问题。

    此器件是否受支持可以唤醒?

    我在[技术参考手册]中找不到 CAN 唤醒功能。
    请告诉我这件事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我会尽我所能回答、这个时钟问题超出了我的支持范围。

    我认为第一个问题与正在使用的以太网 PHY 有关。 100-T 和1000-T 我认为是 SPE 类型介质、并且具有两种不同的比特率。 这个问题更大的是 PHY 接口模式、通常这些 PHY 在 RMGII 模式下可能是 RMII 模式下进行连接。 该器件支持这两种模式。

    关于无 DDR、我想这取决于运行应用程序所需的软件、那里只有那么多的内部 RAM。 该数据表确实支持 OSPI 接口上的 XIP 模式。 这里使用的操作系统(如果有)需要能够从该接口运行。

    在器件的 TRM 中:

    • 本节介绍了 AVB 12.3.1.4.6.9音频视频桥接
    • 4.1.1.1不支持 DDR16SS 特性此系列器件不支持以下特性:•DDR3、DDR3L、DDR3U 和 LPDDR4X 器件

    关于时钟频率、您要执行的应用需要该时钟频率? 我会将这一问题转给一位同事。

    我认为 MCAN 唤醒是在当前 Linux SDK 中启用的、前提是假设这是您计划使用的操作系统。 我不知道是否有有关此功能的文档。

    此致、

    舒耶勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >我认为第一个问题与正在使用的以太网 PHY 有关。  

    抱歉、这是我的问题导致的。

    我想知道此器件是否支持以太网 AVB。 我已确认 TRM。 谢谢!

    我想检查 CAN 唤醒功能是否受支持、在哪里可以找到 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍在检查当前 SDK 中是否提供了 MCAN 的唤醒。 您希望使用哪个 MCAN 接口?

    此致、

    舒耶勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您的意思是什么[您想使用哪个 MCAN 接口?]

    我的计划  使用"MCU_MCAN0",这可以回答您的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您让我知道接口。 我仍在回答支持问题。 我们星期一有一个假期、我将在美国时间周二结束前得到答案。

    此致、

    舒耶勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请你回答我吗? 我想知道这些问题的答案。

    2. 是否可以在没有 DDR 的情况下运行此设备?

    如果我们要使用 DDR3、我可以使用 DDR3吗?

    3. 能否使用25MHz 主振荡器产生24.576MHz 通信频率?
    我是否需要一些特殊的程序来使它?

    4. 是否支持此器件可以唤醒?

    我的计划  使用"MCU_MCAN0"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此设备无法使用 DDR3。 请详细描述不使用 DDR 的原因。 例如、该应用是否可放入内部存储器?

    与硬件应用同事讨论后、建议针对您所需的频率使用外部时钟。 主要原因是您尝试满足某些时钟规格、而这是 AM620所无法达到的。  

    TRM 中的本节介绍了唤醒源 6.2.4.7唤醒源/事件。 您希望使用哪种睡眠级别?

    此致、

    舒耶勒