This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:TI 和 TO 的 ISR 经常在 PROFINET IRT 上丢失

Guru**** 1728770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1325979/am3356-the-isr-of-ti-and-to-is-frequently-lost-on-profinet-irt

器件型号:AM3356

我有关于 PROFINET IRT 的问题。

当 RT 和 IRT 器件在网络上工作时、对于 IRT 器件、TI 和 TO 的 ISR 经常会丢失。 网络拓扑如下所示。

您是否曾解决过 这样的问题?

当最后一个器件更改为 IRT 时、 一切正常。 也就是说、问题是 RT 和 IRT 器件混合。

TMG 回答 我" 如果有丢失的 ISOM 中断、这可能是 ICSS-PRU 固件的问题。 ICSS-PRU 固件会进行循环数据交换并生成 ISOM 中断。 在 ISOM 中断丢失的情况下、必须联系 TI 检查 ICSS-PRU 固件。"

您能在 IRT 和 RT 中测试 ISOM 吗?

期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMG 是 TMG 技术和工程有限公司(TMG TE)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我们将  最后进行测试以重现此问题、并将在明天之前提供更新。

    此致、
    拉克斯曼


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    我们试图在我们这边重现此问题、但我们面临一些设置问题。 将解决这些问题并在星期一之前提供相关的更新。


    感谢您的耐心等待、
    拉克斯曼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我们正在观察到 ISOM ISR 缺失的一些问题。 我们将就此积极开展工作,并将在下周前提供最新进展情况。

    同时、您可以回答以下问题、以 确保没有设置差异:

    1) 1)您对 TI 和 TO 都使用 ISOM 中断模式? 或者您是否也在使用 ISOM GPIO 模式?

    2) 2) 您是否观察到 TI 和 TO 上的 ISR 缺失? 如何检查 ISR 命中和缺失?

    3) 3) 传递给"PN_ISO_initGPIOEven"的参数是什么? 主要是 TI 和 TO 的"计时值"和"持续时间"。

    感谢您的耐心。

    此致、
    拉克斯曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)您对 TI 和 TO 都使用 ISOM 中断模式? 或者您是否也在使用 ISOM GPIO 模式?

    ISOM 中断模式

    2) 2) 您是否观察到 TI 和 TO 上的 ISR 缺失? 如何检查 ISR 命中和缺失?

    我监控了 2 TDC 之间的 ISOM 中断计数。 当 CACF 为1时,正常 计数应为2。 我发现它通常不是2。

    3) 3) 传递给"PN_ISO_initGPIOEven"的参数是什么? 主要是 TI 和 TO 的"计时值"和"持续时间"。

    To_IsoMHandle=PN_ISO_initGPIOEvent(appPnHandle,PNISO_MODE_GPIO,to_ns,1000); //If duration is set too low ,it will cause loss of Ti/To interrupt
    Ti_IsoMHandle=PN_ISO_initGPIOEvent(appPnHandle,PNISO_MODE_INTERRUPT,ti_delay_ns,1000);

    TI 时间 和时间来自 PLC。 TI 时间=250ns、到时间=375ns、TDC 时间=1ms。

    TO_ns =至时间= 375。

    TI_DELAY_ns = TDC 时间- TI 时间= 1000 - 250 = 750。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您的答复。

    您能否尝试 使用大于10us 的值设置"ti_delay_ns"和"to_ns"。 这是因为在每个周期的开始时、SYNC 信号需要一段时间来进行配置。

    我监测了 2 TDC 之间的 ISOM 中断计数。 当 CACF 为1时,正常 计数应为2。 我发现它通常不是2。

    在本例中、计数值是多少? 您收到的是至少1个中断还是没有中断?

    TI 时间 和时间来自 PLC。 TI 时间=250ns、到时间=375ns、TDC 时间=1ms。

    TO_ns =至时间= 375。

    TI_DELAY_ns = TDC 时间- TI 时间= 1000 - 250 = 750。

    [/报价]

    t_dc 是1ms 对吧? 因此 ti_delay_ns = 1,000,000 - 250 = 999,750ns。 根据该计算结果、ISR 的发送可能会有一些延迟。 因此、如果新周期开始、则此 ISR 可能会丢失。 您能否尝试减小 ti_delay_ns 并 重复该实验一次?

    谢谢。此致、
    拉克斯曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laxman:

    感谢您的回复!

    1."   现在、尝试使用大于10us"的值设置"ti_delay_ns"和"to_ns"、它是关键。 我会继续测试很长时间。

    当 ISR 未命中时、计数值为1。

    3.很抱歉,我在上一篇文章中错误地描述了它。 我的实际配置是正确的、从未改变。

    对说明进行更正:

    TI 时间 和时间来自 PLC。 TI 时间=250us、到时间=375us、TDC 时间=1ms。

    TO_ns =至时间= 375000。

    TI_DELAY_ns = TDC 时间- TI 时间= 1000000 - 250000 = 750000。

    此致、

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laxman:

    当 RT 和 IRT 器件都在网络上工作时,PLC 在2-3小时后出现"生命信号丢失"错误。 但是,当只有 IRT 设备在网络上工作时,就可以了。

    此致、

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您提供长期测试结果。 您能否回答几个问题、以确认我是否正确理解了错误?

    1) 1)在出现"生命周期信号丢失"错误之前、您是否没有观察到任何 ISR 缺失?

    2) 2)您说的"生命信号丢失"错误是什么意思? 您是否在 TIA 门户中观察到"生命信号丢失"错误? 如果是、在错误发生后、您是否在两个器件上都能看到绿色勾号? 您能否提供一些背景截图?

    此致、
    拉克斯曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laxman:

    1)我没有观察到任何 ISR 缺失。 因此、我怀疑 TI 和损失是故事的一部分、而不是整个故事。 现在、当持续时间更改为20000时、不会错过 TI 和至。

    可能是 PRU 转发了 RT 数据包导致了 IRT 处理错误。 我只是在猜测。

    2)是在 PLC 诊断缓冲器和 PLC 的 PositioningAxis 技术对象中。 但是、该 器件没有 生命体征故障、器件也在进行监控。 出现错误时、两个设备上的勾号始终为绿色。

    此致、

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    很高兴知道、当持续时间更改为20us 时、您没有观察到任何 ISR 缺失。 我们将进行长期测试、以检查我们是否在 TIA 门户上获得类似的输出。
    此外、我们还将研究更改持续时间如何影响 ISR 下降。  

    关于"定位轴技术"的几个问题:

    1)它看起来该对象默认情况下不存在,您是否在 TIA 门户中添加此对象? 如果是、您能否告诉我们您为该对象设置了哪些参数以便我们一方重现问题?

    2) 2) 您是否能够在不添加对象的情况下观察 PLC 诊断中的任何日志?

    此致、
    拉克斯曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laxman:

    1)我添加了"TO_PositioningAxis"

    2)应添加 TO_PositioningAxis。 我将其删除、然后重新编译该项目。 它有错误。

     

    我认为 PROFIDRIVE 中的生命体征监测机制信号相对于 PROFINET IO 对于数据包丢失的容差较低。

    可能您无法重现该错误、因为仅添加了 PROFINET IRT IO 应用。

    此致、

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您的操作。 我们将在不添加对象的情况下检查问题是否可重现。

    在我们这边、我们已经实现了设置工作、并测试了具有不同配置的设置。

    1) 1)我们观察到、只有一个 IRT 器件连接到 PLC、我们没有观察到 TI 和 TO 出现任何 ISR 缺失。

    2) 2)但是、当两个 IRT 器件连接到 PLC 时、直接连接到 PLC 的 DUT 没有任何 ISR 缺失、但第二个 DUT 确实有 ISR 缺失。 如果我们将持续时间更改为20000ns、那么我们在两个器件中都不会看到任何 ISR 缺失。

    3) 3)同样对于一个 IRT 和 RT 器件、也会发生到 ISR 的缺失。 如果我们将持续时间更改为20,000ns、则不会发生 ISR 缺失  

    我们目前正在调查此行为、下周将向您汇报有关此问题的进展。

    感谢您的耐心等待、
    拉克斯曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    抱歉、 由于某些意外操作、此问题的更新将略微延迟。 我们将在下周中旬发布
    此致、
    拉克斯曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我们已经在我们身边运行了一些测试、以了解 ISOM 模式配置如何 影响 ISR 未命中率。

    虽然 在函数调用"PN_ISO_initGPIOEven"中设置"value"和"duration "参数、但 需要注意以下事项:

    1) 1)"持续时间"值必须设置为大于同步宽度的值、当前同步宽度设置为5us。 因此、"持续时间"必须设置为5us 或以上。

    2) 2)由于固件中正在进行额外处理、因此需要一些设置时间、这要求 TI"值"至少设置为10us。

    如果满足这两个条件、则 TI 或 TO 不会出现 ISR 缺失。 如果您在此主题中遇到任何其他问题、请告知我们。

    感谢您的耐心等待、
    拉克斯曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laxman:

    我发现了一些新东西。 当 IRT 和 RT 混合时、IRT 器件中的 PN_cpmIsrHandler 偶尔会缺失。 因此 PLC 没有接收到 它预期的生命值信号。 "持续时间"为20000ns、对于 TI 或 TO、不应出现 ISR 缺失。

    此致、

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我们将在我们身边测试一次、并在本周结束时与您联系。

    与此同时、您能否确认一次、对于上述阈值、您看不到 ISOM ISR 缺失有任何问题?
    此外、当 Pn_cpmIsrHandler 缺失时、您是否观察到任何 ISOM ISR 缺失?

    此致、
    拉克斯曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laxman:

    ISOM ISR 正常、未错过。

    此致、

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您的及时响应。

    由于此问题已修复、因此请创建一个 单独的 E2E 主题、详细讨论 CPM ISR 缺失。  

    此致、
    拉克斯曼