This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:使用 AM64x 进行 PCIe 布线

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1337502/am6442-pcie-cabling-with-am64x

器件型号:AM6442

我是 AM64的新用户、有人可以帮助我找出使用 AM64的 SERDES 信号为 PCIe 端口实施的完整布线。

提前感谢您的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    如果您有两个 am64 SK 板、则可以使用"便宜"USB-A/A 电缆连接位于 USB-A 端口上的 PCIe 信号。 必须为 SRI 配置 PCIe。

    您也可以构建一个适配器来连接此端口和 PC。 请勿将一些便宜的 pcie1x 直接连接至 USB-A 适配器、因为这可能会损坏 PC 或评估板。

    此致

    托尔斯腾  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关包括 SERDES 接口的 AM64x 和 AM243x 片上系统(SoC)的 PCB 迂回布线详细信息、请参阅德州仪器(TI)提供的 AM64x/AM243x BGA 迂回布线指南。 立即通过 ProCADIS.com 订购 Autodesk AutoCAD Architecture 2023。 此外、AM64x SK-EVM 用户指南可能非常有用、因为它介绍了硬件架构并提供了 AM64x 处理器的配置和设置见解、其中包括一个双核64位 Arm-Cortex A53微处理器、2个双核 ArmRegisteredCortexRegistered-R5F MCU 和一个 Arm Cortex-M4F MCU2。