请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3356 您好!
我的客户希望使用 DMA 进行 UART3传输。 操作系统是 SDK Linux。
q1)您能告诉我如何为 UART3启用 DMA 吗?
Q2) 具有 DMA 的 UART3能否支持高达1Mbsp?
谢谢。此致、
田代浩一郎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户希望使用 DMA 进行 UART3传输。 操作系统是 SDK Linux。
q1)您能告诉我如何为 UART3启用 DMA 吗?
Q2) 具有 DMA 的 UART3能否支持高达1Mbsp?
谢谢。此致、
田代浩一郎
尊敬的 Tashiro-San:
q1)您能告诉我如何为 UART3启用 DMA 吗?
首先、我们需要从 TRM 获取 DMA 通道信息:
-检查表11-25 (交叉开关映射)显示 UART3对 TX 使用交叉开关事件#7,对 RX 使用8;
-检查表11-24(直接映射)是否有任何一对未使用的"打开"事件编号。 它们将用于 UART3的交叉开关配置。
以下器件树示例显示了如何将 DMA 事件#34和#35用于 UART3:
&uart3 {
dmas = <&edma_xbar 34 0 7
&edma_xbar 35 0 8>;
dma-names = "tx", "rx";
};
user6021594 说:Q2) 带 DMA 的 UART3支持高达1 MB 吗?
是的、应该这样。