This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:Code Composer Studio (CCS)

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1337524/am625-code-composer-studio-ccs

器件型号:AM625

您好!

    我正在使用 am62x-SK Sitara 板 E3版本。 我在 CCS Studio 中使用调试模式检查了 hello world 编程是否可正确打印。  第二次更改我的名字,然后检查调试模式,控制台没有打印。 关闭 PC 两分钟后、我重新为其通电、CCS Studio 运行正常。  每次同样的问题,我面临如何解决这个问题。

调试模式运行时打印下图下的数据

调试模式运行时间未在图下方打印数据

此致、

Veerapandiyan.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     第二次更改我的名字然后检查调试模式时,控制台无法打印。

    您更改了什么名称? 这是通过 C I/O 输出的字符串吗? 您是否在进行更改后重新加载程序? 假设您这样做了、对于没有输出的情况、应用程序是否正常运行?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki、

    调试控制台无法正常工作。 我构建的任何代码只有两次调试控制台正常工作第三次调试模式控制台不打印但代码正常工作。 为什么调试控制台两次正常工作第三次不工作这次只关闭我的计算机两分钟然后在我的计算机上工作 CCS Studio 调试控制台工作正常。 如何解决此问题。

    此致

    Veerapandiyan.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    任何更新。 我正在等待您的回复。

    谢谢

    维拉潘迪扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    。 我构建的任何代码只有两次调试控制台正常工作第三次调试模式控制台不打印但代码正常工作。 [/报价]

    您是否见过以下文章:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AIwt8bIK1yTVvzbnfYL0gg__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    它涵盖了 C I/O 输出无法工作、但应用程序以其他方式按预期运行的最常见情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    我正在调试模式控制台下运行 CCS Studio、打印正确、但第二次运行调试控制台时它不会打印调试控制台。 我在我的错误中附加了视频文件: https://drive.google.com/file/d/1zhWkq3u0RqNRKJ8hgpiD_AF96c6-YLRr/view?usp=sharing . 请参阅并更新解决方案。

    此致、

    维拉潘迪扬·V·维拉潘迪扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢观看视频。 我不解释第二次运行为何不输出任何 C I/O。 在第二次尝试中、你能尝试运行到 main.c 中的第56行、然后像第一次尝试中通过的那样运行吗? 假设失败了、可以尝试系统复位、然后重新加载程序、看看这是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

           我关闭电脑两分钟。 当我对它重新通电后、在第一次尝试时、CCS Studio 可以与调试控制台一起正常工作。 但是、第二次尝试时、未打印调试控制台。 对于如何解决此问题、您有什么建议吗?

    此致、

    维拉潘迪扬·V·维拉潘迪扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然而,第二次尝试时,调试控制台未打印。

    在第二次尝试之前、您可以尝试以下任何一种:

    1.设备的系统复位

    2.对电路板进行下电上电

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    按下 CPU RESET (CPU 复位)图标后、问题已解决。 调试控制台打印。 我附上了下面的屏幕截图:

    感谢您的答复