This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TI TDA4系列中的 TDA 和后缀代表什么?

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2SX, TDA4VM, TDA2E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1338823/tda4vm-what-does-tda-and-suffix-in-ti-tda4-family-stand-for

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:TDA2SXTDA4VL、TDA2E、TDA4VH、 DRA829

我知道 DSP 也适用于数字信号处理器或数字信号处理。 我想知道 TI TDA4VM、TDA4VL、TDA4VH、TDA2E、TDA2SX 中的 TDA4、VM、VL 代表。 Similaly、 本文档含有未引入的缩写词、例如 DRA、SPRUI、SPRSP。

我尝试在这个论坛上谷歌 TDA4命名约定和搜索,但没有得到帮助。 我还浏览了正式的 技术文档。 在 J721E DRA829/TDA4VM 处理器器件版本1.1/1.0 第 2章命名规则、封装符号和版本标识中、可以看到

有关如何读取任何 DRA829和 TDA4VM 器件的完整器件名称的其他信息、请参阅特定器件数据表(SPRSP35和 SPRSP36)。

支持的器件的参考文档包括:

  • 《J721E DRA829/TDA4VM 处理器技术参考手册》(SPRUIJ7)

  • Jacinto DRA829汽车处理器数据表(SPRSP35)

  •  适用于 ADAS 和自动驾驶汽车的 TDA4VM Jacinto 汽车处理器数据表(SPRSP36)

然后、我仔细阅读了  适用于 ADAS 和自动驾驶汽车的 TDA4VM Jacinto 汽车处理器数据表、但没有找到介绍 TDA4VM 命名方式的任何段落。 第 10章设备和文档支持 只是重复了上面我引述的内容。  表10-1. 命名规则说明 没有进一步说明 基本量产器件型号的 命名方式、例如 TDA4VM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将其分配给专家。

    此致

    M·塔伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDA 长期以来一直是面向 ADAS 汽车市场的 TI SoC 的器件型号系列。  VM/VL/VH 表示中低和高、它们广泛区分了器件特性。  我建议您联系您的 TI 本地支持、他们可以帮助从市场营销角度展示 TDA4产品系列的发展蓝图。

    此致、
    凯尔