您好,J7200 SDK Champ!
我的客户正在尝试构建 J7200 SDK v8.5、我询问是因为没有安装以下 gcc 版本。
-- gcc-arm-9.2-ti2020.01-armv5-x86_64-arm-none-linux-gnueabi
他们只能在 TI.com 上看到以下 gcc 版本。
-- gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-GNU
-- gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf
以下日志是从 SDK8.5楼宇中捕获的。
================================
Ryu@msoco-System-Product-Name:~/smnt3/ti-processor-sdk-linux-j7200-evm-08_05_00_08/Yocto-build/build$ machine=j7200-evm bitbake -k tisdk-default-image
错误:无法启动 bitbake 服务器(无)
错误:此会话的服务器日志(/home/ryu/smnt3/ti-processor-sdk-linux-j7200-evm-08_05_00_08/yocto-build/build/bitbake-cookerdemon.log):
--开始 bitbake server pid 136282 at 2024年03月13日17:27:46.241721--
警告:图层 meta-psdkla 应在其 conf/layer.conf 文件中设置 LAYERSERIES_COMPAT_meta-psdkla 以列出其兼容的核心层名称。
错误:获取外部 Arm 工具链版本失败:执行"/opt/gcc-arm-9.2-ti2020.01-armv5-x86_64-arm-none-linux-gnueabi/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc -v"失败:找不到命令
错误:获取外部 Arm 工具链版本失败:执行"/opt/gcc-arm-9.2-ti2020.01-armv5-x86_64-arm-none-linux-gnueabi/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc -v"失败:找不到命令
错误:external_toolchain 路径"/opt/gcc-arm-9.2-ti2020.01-armv5-x86_64-arm-none-linux-gnueabi "不存在
================================
您能否了解如何解决此错误? 我是否需要修改脚本才能构建到上述版本?
此问题尝试使用版本8.5、并提供在 J7200 SDK 中启用 CAN 驱动程序的指南。
谢谢。
此致、
插孔