This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:如何从 Model Zoo 中训练 TFLite 物体检测模型?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1339601/processor-sdk-am62a-how-do-i-train-a-tflite-object-detection-model-from-the-model-zoo

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A

您好!

我想从 Model Zoo 中训练(并编译) TFLite 对象检测模型。 Model Composer 和 Model Maker 似乎都只支持 Yolox 模型,即 ONNX。 那么、如何训练和编译 TFLite 对象检测模型? 我能否对 Model Maker 脚本进行一些修改、以便它们可以正常工作? 或者我是否必须使用其他一些工具来促进这一过程?

祝你一切顺利。

马格努斯·盖德达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magnus:

    我们的培训框架在 编译前都使用 TORCH/TORCHVISION 和 ONNX EXPORT。 我们的 Model Zoo 中的 TFL 模型尚未在任何工具中进行过重新训练,因此我不相信我们有任何 重新训练 tensorflow 模型的示例代码。

    根据 Model Zoo 和 TF 模型的子目录,这些模型似乎已直接从 tensorflow 模型存储库中下载(并可能从 TF 转换为 TF-lite )。 Model Zoo 中的目录具有许可证文件(例如 OD tF1-models)、指示这些模型所涵盖的源代码和许可证。  

    我建议使用 tensorflow 的实施和工具来对模型进行再培训。 只要它们出来的架构与我们在 Model Zoo 中的版本相同、使用 edgeai-tidl-tools 进行编译就应该很简单(如果不是、请告诉我)。 MODEL Zoo 最近进行了更新、提供了 param.yAML 文件 (示例)、这些文件是我们的其他工具(如 edgeai-GST-APPS)所需要的、用于描述进一步的模型详细信息。

    Br、
    雷塞