请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62A-LP 团队、您好!
我们将在摄像头产品中使用 AM62A34处理器、在这一点中、下面有一个有关存储器的未决问题。
我们能否使用 AM62A34 处理器连接1GB/2GB LPDDR4 RAM 和4GB/8GB eMMC 闪存。 如果我们计划使用这些大小的存储器、固件方面是否存在任何风险/挑战?
谢谢。
Jaimin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好!
我们将在摄像头产品中使用 AM62A34处理器、在这一点中、下面有一个有关存储器的未决问题。
我们能否使用 AM62A34 处理器连接1GB/2GB LPDDR4 RAM 和4GB/8GB eMMC 闪存。 如果我们计划使用这些大小的存储器、固件方面是否存在任何风险/挑战?
谢谢。
Jaimin
如果不了解有关您的应用的更多信息、就很难回答该问题。 AM62A 肯定会用于这些尺寸的器件、但确定资源是系统级的设计决策。 您可以在 Linux Academy 中的以下网址找到一些指导信息: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AYKCmEv8A1Og2L6HnjEtKQ__AM62A-ACADEMY__WeZ9SsL__LATEST
此致、
詹姆斯