This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:将 DSP 连接到高速 ADC

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS6142
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1338951/66ak2g12-interfacing-dsp-to-high-speed-adc

器件型号:66AK2G12
主题中讨论的其他器件:ADS6142

您好!

今天、我们使用模拟转换型 ADS6142和 DSP TMS320C6746EZCEA3。

ADC 对10MHz 信号进行采样、并具有并行输出。 DSP 具有 uPP 块、这是适合 ADC 的并行端口。

有一个升级 DSP 处理器的请求、以使其能够进行更多的计算。

正在搜索我想到的使用 Keystone2处理器的替代 DSP 66AK2G12ABYT100、我们公司正在另一个项目中使用该处理器。

 

我的问题是:66AK2G12ABYT100可以通过 MCASP 或 GPMC 支持高速 ADC、但从总线读取将由 DMA 进行、以便 DSP 软件不需要将大部分时间花在访问总线上?

如果需要、您建议如何使用该架构和连接?

如果不需要、您可以为此任务推荐其它什么 DSP、此 DSP 类似于 TMS320C6746EZCEA3并且无需外部存储器?

谢谢。

 阿夫纳