This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:处理器 J721EXSOMG01EVM 问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1338114/j721exsomxevm-processor-j721exsomg01evm-issue

器件型号:J721EXSOMXEVM

大家好、

我们尝试在 CCS 中实施裸机程序以读取 ADC (Pot)的值。 我们使用的是8.06版的 Linux RT 处理器 SDK。

如何将 J721E 的 ADC 驱动程序包含到 CCS 中。 您能否为上述相关信息提供参考。

此致

Thota Subba Rao.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细说明您要移植的驱动程序? 哪种驱动程序? Linux 驱动程序无法在 CCS 上运行、因为会产生很大的框架开销。
    从 Linux 驱动程序生成独立的二进制文件并不容易。

    -基尔西