This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH 板启动、相关 SDK、QNX BSP 和 TDA4VH EVM 价格以及器件型号

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1337992/tda4vh-q1-tda4vh-board-bring-up-and-the-related-to-sdks-qnx-bsp-and-tda4vh-evm-price-along-with-part-number

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH、TDA4VM

您好、TI 团队、

我想购买 TDA4VH 板、以满足我们基于 QNX 的 Adaptive Autosar 和基于矢量的 Classic Autosar 的要求。

这里、我想知道这些软件的一些细节。

1. TI 会提供必要的 QNX BSP 吗?还是需要从 QNX 单独购买?

2.任何经典 Autosar 堆栈均由 TI 提供、或者我们是否需要 单独从 Vector 购买?

3. TDA4VH EVM 板的价格和器件型号详细信息是什么?

谢谢!

此致、

克里希纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    任何经典 Autosar 堆栈都将由 TI 提供、或者我们是否需要 单独从 Vector 购买?

    我们提供 MCAL 驱动程序、但 AUTOSAR 操作系统和堆栈必须由 AUTOSAR 供应商提供。

    其余问题将由我们的 QNX 专家回答。

    此致

    M·塔伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun Mukesh:

    谢谢你的答复。

    我们能否对 TDA4VH 使用 TDA4VM 的 SDK 和 QNX BSP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. TI 会提供必要的 QNX BSP 吗?还是需要从 QNX 单独购买?

    [/报价]

    TI TDA4VH EVM 的 QNX BSP 在 QNX 软件中心公开提供。   对 BSP 进行的任何自定义操作均由最终用户负责。 BSP 定制 可由最终用户完成、或与 QNX 或替代第三方合作完成。

    3. TDA4VH EVM 板的价格和器件型号详细信息是什么?

    [/报价]

    以下链接提供了 TDA4VH EVM 信息:

    此致、

    kb

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是否可以将 TDA4VM 的 SDK 和 QNX BSP 用于 TDA4VH?

    否。  TI SDK 和 QNX BSP 软件包特定于正在使用的电路板。  TDA4VM EVM 的 TDA4VM SDK 和 QNX BSP 不适用于 TDA4VH EVM。

    此致、

    kb