This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM62A7:是否可以调整 RMII TXD 的时序? 具有以太网交换机 IC 的 RMII 连接- MAC-MAC RMII 环回

Guru**** 2544780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1336825/faq-am62a7-is-it-possible-to-adjust-the-timing-of-rmii-txd-rmii-connection-with-ethernet-switch-ic---mac-mac-rmii-loopback

器件型号:AM62A7

你好。


我正在开发具有 RMII 连接和以太网交换机 IC 的定制电路板。
AM62A 和以太网交换机 IC 通过 MAC 到 MAC 模式连接。
出现"eth0 Link is up"(eth0链接已启动)消息,但 ping 命令失败。
我怀疑 RMII TXD 线路可能存在时序问题。
使用示波器进行测量后、RMII_TXD 线路的输出延迟约为4ns、而以太网交换机 IC 的输出延迟规格至少为6ns。
可以调整 RMII TXD 的输出延迟时间吗?

请参阅"表7-32"。  AM62Ax Sitara 处理器数据表(修订版 A)的 RMII[x]_TXD[1]和 RMII[x]_TX_EN 开关特性–RMII 模式"


谢谢你。
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     崔宰荣

    感谢您的查询。

    帮助我了解 SoC 和以太网交换机之间要使用的 RMII 配置。

    在连接上显示方框图会有所帮助。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    方框图如下所示。

    RMII 引脚映射表如下所示。

    RMII 的引脚说明 以太网交换机信号 外部 MAC TI MPU RGMII 信号 TI MPU RMII 信号 RMII 引脚类型 RMII 说明   引脚
    参考时钟 REFCLKI_3
    REFCLKO_3
    参考_CLK RGMII1_RXC RMII1_REF_CLK RMII 参考时钟 AA16
    载波侦听/接收数据有效 SMRXDV3 CRS_DV RGMII1_TXC RMII1_CRS_DV RMII 载波感测/数据有效 AB17
    接收数据位1 SMRXD31 RXD1 RGMII1_RD1 RMII1_RXD1 RMII 接收数据1 V15
    接收数据位0 SMRXD30 RXD0 RGMII1_RD0 RMII1_RXD0 RMII 接收数据0 AB16
    发送使能 SMTXEN3 TX_EN RGMII1_TX_CTL RMII1_TX_EN o RMII 发送使能 W16
    发送数据位1 SMTXD31 TXD1 RGMII1_TD1 RMII1_TXD1 o RMII 发送数据1 V16
    发送数据位0 SMTXD30 TXD0 RGMII1_TD0 RMII1_TXD0 o RMII 发送数据0 Y17

    执行 ping 命令时、 RMII[1]和端口0 MAC 之间的 RMII TXD[x]行显示一些信号

    但端口1中没有信号

    示波器屏幕截图图像如下所示。

    顶部的黄线是 REF_CLK 线、底部的蓝线是 RMII TXD1线

    此处测得的延时时间为4.680ns。

    它对应于下图中的 RMII6

    以太网交换机 IC 数据表指出最小输出延迟为6ns。  

    我想将时间延迟从大约4.6ns 增加到超过6ns。  

    谢谢你。  

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     崔宰荣

    感谢您提供宝贵意见。

    我们没有用于调整计时的配置。

    如果设备专家有任何其他建议、我来咨询一下。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 崔宰荣

    请参考我从专家处收到的以下意见:

    使用示波器进行测量后、RMII_TXD 线路的输出延迟约为4ns、而以太网交换机 IC 的输出延迟规格至少为6ns。
    是否可以调整 RMII TXD 的输出延迟时间?

    答案与我在上面提到的相似-不支持这一点。

     您能否验证以太网交换机中的 MAC 端口是否能够仿真 PHY。  如果不能、则 需要选择其端口能够仿真 PHY 的以太网交换机、因为我们不支持 RMII 上的 MAC 到 MAC 连接。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    我将  再次检查以太网交换机 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 崔宰荣

    感谢您的留言。

    此致、

    斯里尼瓦萨