This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:如何在代码级别区分 A72和 R5F 内核

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1336844/processor-sdk-j721s2-how-to-distinguish-a72-and-r5f-core-in-code-level

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

您好!

我正在尝试自定义自动曝光、想要在代码级别区分 A72和 R5F 内核。

有什么办法知道吗? (例如日志打印..)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但为什么呢? 您是否在两个内核上运行? 为什么要区分 A 内核和 R 内核? 您在基于内核执行哪些不同的操作?

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    是的、我们将在两个内核上运行并执行与内核相关的工作。

    因此我们必须确定哪个内核在代码级别运行。

    此致、

    Hoyeon.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但在本例中、您能否使用构建宏命令将基于该代码分离出来?

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    我不明白"您可以使用构建宏命令分离出基于代码吗?"。

    在我看来、我可以自定义基于 TI 的代码(映像代码)、构建它并在目标板上运行。

    此致、

    Hoyeon.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的意思是、你能否添加一些针对 A72和 R5F 构建设置不同的构建宏、然后使用它来分离代码 、从而识别 构建?

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    我不知道什么是"构建宏"。

    它与构建过程中的"make"相同吗?

    如果没有、您能告诉我如何添加构建宏吗?

    此致、

    Hoyeon.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hoyeon:

    我 建议您查看 Vision Apps 和 PDK 的构建系统。 有各种宏与内核 ID 一起传递。   

    此致、

    布里耶什