请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6414 无法在部件 TMS32C6414EGLZW6E3上找到任何信息 W6的 含义。 数据表引用了 A6。 手头产品的生产日期代码是0,523,07407490801和0806。 这 W 表示什么?
谢谢!
希格利·维奇
480-674-8179
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
无法在部件 TMS32C6414EGLZW6E3上找到任何信息 W6的 含义。 数据表引用了 A6。 手头产品的生产日期代码是0,523,07407490801和0806。 这 W 表示什么?
谢谢!
希格利·维奇
480-674-8179
维奇
我们有一个同样的问题,但没有明确的含义'W'。
--保罗
否
谢谢 Paul。 为了确认,没有在零件号中创建此字符的客户特殊记录[/报价]我没有指示客户特定器件的信息
—保罗