请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62 主题中讨论的其他器件:、 SK-LCD1
尊敬的团队:
我使用的是 SK-AM62和 SK-AM62P-LP 板、我能够在其中为(09_01_00)构建和运行 Android SDK。
目前我能够使用 HDMI 端口看到显示输出、但对于项目、我们希望将其显示在 SK-LCD1显示器上。
请帮我处理 Android 操作系统的相同流程。
此致、
普拉芬