This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:DDR4数据位交换

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1336279/am623-ddr4-data-bit-swapping

器件型号:AM623
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我正在考虑根据 PROC142A (002)参考板交换 DDR4数据位、但当我尝试在 TI SysConfig 工具中分配引脚时、无法选择将 DQx 引脚分配给默认引脚以外的任何其他引脚。

参考板电路按如下方式分配它们:

我只能将 DDR_DQ0分配给 F4、 DDR_DQ1分配给 G5等等。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DDR4、在一个字节内交换数据信号时、无需更改软件配置。  仅 LPDDR4需要更改软件配置。  因此、对于 DDR4、您无需担心指定在电路板上执行的交换。

    此致、

    詹姆斯