This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:处理器 J721EXSOMG01EVM 问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1336940/j721exsomxevm-processor-j721exsomg01evm-issue

器件型号:J721EXSOMXEVM

大家好、

我目前使用的是 J721EXSOMG01EVM 板,我加载了 SDK-PROCESSOR-RT-LINUX -8.06。

电路板正常启动、我们可以看到显示屏、问题是属于 SOM 模块的处理器(J721E)在2分钟内快速升温、即使它已连接到散热器和风扇上。  

我们在室温(23 - 25度)下操作电路板。 我们曾尝试使用其他 SDK、但问题仍然存在、我们也清理了电路板、这没有区别。  

您能否提供此问题的解决方案?

谢谢

苏巴·拉奥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subba Rao、

    这是不正常的现象、我们在其他电路板上或从其他客户那里看不到这种现象。 您可以运行"top"命令来查看 CPU 负载是多少、以确定是否有任何任务或进程占用 CPU。 如果您有另一个板、请尝试相同的图像、并检查是否看到相同的问题。

    如果此问题仍然存在、一种方法是返回电路板。 如果您需要详细信息、请告知我们。

    谢谢。