主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
我正在尝试弄清楚 OTP 和 X509证书、我有几个问题。 这是一个很需要消化的东西,我想确定我知道我在做什么之前,我做了一些我不能 撤销. 感谢您的耐心等待。
1. OTP MMR:是否不仅仅有3 MMRS (9,10,11) MMR 9&10可以用于 PCIe 和 USB,但 MAC 会往哪里去?
2. x509系统固件扩展:脚本"gen_keywr_cert.sh"生成 x509 Keywriter 扩展证书二进制,但什么生成 x509系统固件扩展证书? 如何编程系统固件扩展?
3. X509 Keywriter 扩展密钥:在 OTP 中似乎有6个,但我们只生成4个,很好,实际上5个与 aes256.key (见示例 x509模板)
- 已加密 SMPK 已签名 AES 扩展 =(bmek.key、bmpk.pem、smek.key、smpk.pem)
- 加密 BMPK 签名 AES 扩展 =(bmek.key、bmpk.pem、smek.key、smpk.pem)
- AES 加密的 SMPKH =(bmek.key、bmpk.pem、smek.key、smpk.pem)
- AES 加密的 SMEK =(bmek.key、bmpk.pem、smek.key、smpk.pem)
- AES 加密的 BMPKH =(bmek.key、bmpk.pem、smek.key、smpk.pem)
- AES 加密 BMEK =(bmek.key、bmpk.pem、smek.key、smpk.pem)
4. 如果使用脚本生成证书二进制文件,那么证书的用途是什么? 是否可以手动填充、然后可以运行另一个脚本而不运行上述脚本? (请参阅示例 x509模板)
5.在运行命令"/structure_ext_otp_data.sh"和"/gen_keywr_cert.sh"时、是否会添加到证书、还是生成新证书? 我不确定这个过程的工作原理、即不断生成证书来对每个 MMR 进行编程。
6.什么设置键并阻止更改键? 递增 Keyrev、还是对密钥进行写保护? 如果我更新 keyrev、我以后是否可以对其他密钥进行编程、那么只需对它们进行写保护?
7.写入密钥时、能否稍后对 OPT MMR 进行编程?
谢谢!