This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH PCIe AMI 模拟错误:torrent16_rx_win64.dll 初始化失败

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1335570/tda4vh-q1-tda4vh-pcie-ami-simulation-error-torrent16_rx_win64-dll-init-failed

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

您好、专家:

客户正在使用 TDA4VH 来执行仿真、但遇到错误:

torrent16_rx_win64.dll 初始化失败

错误日志、如下所示。

e2e.ti.com/.../3324.error-log.txt

Br、

边奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biao、

    客户使用的是哪种软件和仿真?

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    客户发现了此问题。 感谢您的回复。

    Br、

    边奥