This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:如何使用 MCAN 中断 RX 功能?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1335553/sk-am64b-how-to-use-mcan-interrupt-rx-function

器件型号:SK-AM64B

你好

我已经使用 AM64入门套件上的 MCAN1端口配置了 CAN 通信。

我想知道如何设置基于中断的消息接收。

能否在代码中提供解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否详细解释一下您的设置? 您是否在 AM64x 上尝试过外部环回示例、它是否能与您的设置配合使用?
    有关代码说明、请分享您需要说明的代码部分?

    此致、
    阿帕拉纳