This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:使用 TIDL 模型导入来编译自定义模型

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1335422/tda4vm-custom-model-compilation-using-tidl-model-import

器件型号:TDA4VM

您好论坛!

我已经从 ti model zoo 中训练和编译了几个模型、现在我们的团队有兴趣移植 yolov8等经过定制训练的模型、以便使用 TIDL 模型导入器工具进行编译。 安装最新版本的 Tidl 型号导入工具套件是否有任何端到端说明? 是否有可能使用 tidl 模型工具箱编译 yolov8。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    定制经过训练的模型、如 yolov8、可以使用 TIDL 模型导入工具进行编译。

    要使用模型导入工具、需要对模型进行端到端支持。  

    据我所知,我们不支持 SDK 9.1上的 v8 end to end。