This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:如何适应 SDK9.1中的客户2G DDR、SDK9.1对物理地址超过32位的共享存储器进行定义?

Guru**** 2545140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1335357/tda4vl-q1-how-to-adapt-customer-2g-ddr-in-sdk9-1-which-define-shared-memory-on-physical-address-exceeding-32-bits

器件型号:TDA4VL-Q1

您好,  

我发现在 J721S2 SDK 9.1中、VISION 应用程序在物理地址0x9 0000 0000上定义了共享存储器。

但在 SDK 8.5上、物理地址是0xB800 0000。  

客户使用4G DDR、如何在更高版本 SDK 中适应此更改?

谢谢

泽昆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    您始终可以 使用 python 脚本将其移动到较低区域、就像旧版本一样。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、结束本次演示。

    此致

    泽昆