This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:TMDS64EVM 中的 M4 GPIO 访问

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1334771/tmds64evm-m4-gpio-access-in-tmds64evm

器件型号:TMDS64EVM
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

根据 之前的线程重放,我了解到我们可以通过 M4内核(MCU 域)访问 MuC_GPIO0 ,

我们如何配置 MCU_GPIO0引脚? 是否有 IDE (集成开发环境)可生成用于编程的 API?

我们如何同时访问主域和 MCU 域 GPIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    感谢您访问德州仪器 E2E 支持论坛。

    [quote userid="597546" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1334771/tmds64evm-m4-gpio-access-in-tmds64evm 如何配置 MCU_GPIO0引脚? 是否有 IDE (集成开发环境)可生成用于编程的 API?

    对于 GPIO 配置、可以使用 TI 的 SysConfig 工具。 请参阅 SysConfig

    要了解有关 GPIO API 的更多信息、请参阅  GPIO API

    此致、

    图沙尔