请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7 您好、专家:
AM62A 是否支持 DFU 刷写? 我只能查找 UART 闪存指南、从中可以查找 DFU 闪存指南?
Br、
边奥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家:
AM62A 是否支持 DFU 刷写? 我只能查找 UART 闪存指南、从中可以查找 DFU 闪存指南?
Br、
边奥
Unknown 说:AM62A 是否支持 DFU 闪存?
是的、要承担。
我只能找到 UART 闪存指南,在其中可以找到 DFU 闪存指南?
您可以使用 USB-DFU 将器件引导至 U-Boot 提示符。 为此、您需要使用 CONFIGS/am62ax_evm_r5_usbdfu_defconfig defconfig 文件。 然后 、您可以访问 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/09_01_00_08/exports/docs/linux/Foundational_Components 用户指南中的 USB DFU 步骤。
(请注意、我提供的链接是 AM62 SDK 文档的链接、当前 AM62A SDK v9.1文档中的相应部分似乎缺失/损坏->我之前提交了内部票证 SITSW-3819来修复它)。
此致、Andreas