This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM 主代码和 MCU R5F RTOS 源代码

Guru**** 2540530 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1325442/tda4vm-tda4vm-main-and-mcu-r5f-rtos-source-code

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:DRA829

您好、TI!

我们正在开发 TDA4VM J721E、采用 PROCESSOR-SDK-RTOS 专为 DRA829和 TDA4VM JacintoTm 处理器设计的 TDA4VM J721E-J721E 封装。 其目标是在 A72上执行 Linux、在 R5F 上执行 RTOS。

是否可以在 A72上集成一个摄像头(CSI-2 Rx)并对主 R5F 上的另一个摄像头(CSI-2 Rx)进行流式传输?

从何处可以获取 SafeRTOS/FreeRTOS 和 Linux 的源代码?

将摄像头与 SafeRTOS/FreeRTOS 集成是否可行?

我们可以使用外部 eMMC 进行引导闪存吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该主题中有多个问题、因此我建议针对每个问题开始新的主题。  

    我只能回答少数几个问题。

    是的、SDK 支持 R5F 上的 FreeRTOS/SAFERTOS 和内核上的 Linux。 请从 TI.com 下载 PSDKLA 和 PSDKRA。 对于 SAFERTOS、您必须从 Wittenstein 获取该文件。  

    因此、一个 CSI 端口可能由 A72控制、另一个由 R5F 控制。 但我们建议仅由一个内核控制它们、以实现轻松集成。  

    此致、

    布里耶什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢关闭此表单。