This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66Ak2G12:数据表中"CLK DIV 1 Mode"含义是什么?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1325380/66ak2g12-what-does-clk-div-1-mode-mean-in-datasheet

主题中讨论的其他器件:66AK2G12

您好、专家

66AK2G12数据表第122页和124页中的"F15"含义是什么?
www.ti.com/.../66ak2g12.pdf

在第122页的表中有三种类型的 F15。
我想详细信息在124页的注释中、但它写在124页的(11)、(12)和(13)中、"CLK DIV 1模式"是什么意思?
是否是 GPMC_FCLK=GPMC_CLK (GPMCFCLKDIVIDER=0)的情况?


此致、
本马秀和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 本马秀和

    感谢您的查询。

    您能否为上述查询添加用例、以便我内部查看或分配给专家。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa

    我唯一需要检查的是、在 GPMC 突发写入时、时钟的哪个边沿会更改数据。
    我之所以提出此问题、是因为数据表指出行为取决于"CLK DIV 1模式"。
    请指派给专家、因为这是数据表上的解释。

    此致、
    本马秀和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 本马秀和

    感谢您提供宝贵意见。

    我要将问题分配给 GPMC 专家。

    请预计会有延误、因为 GPMC 专家将在本周返回工作区。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    GPMC 专家何时会回来?
    我希望能尽快回答。

    此致、
    秀和