This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:SK-TDA4VM 的示例 syscfg 文件

Guru**** 2550960 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SK-TDA4VM, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1329856/sk-tda4vm-example-syscfg-file-for-sk-tda4vm

器件型号:SK-TDA4VM
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VM、、 SysConfig

您好、TDA4VM Champ!

我的客户询问 SK-TDA4VM 的模板 syscfg 文件。

您能否向我们提供 syscfg fot SK-TDA4VM 的模板文件?

以及是否可以使用 SysConfig 工具更改特定引脚的电压电平? 似乎不允许在工具中更改首选电压。

 

您能否演示如何更改特定引脚的电压电平? 如何? 请举一个简单的示例。

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    目前、SK-TDA4VM 的.syscfg 模板文件不可用。 我将  进一步研究可用性;与此同时、请参考原理图来为 SK-TDA4VM 创建基本配置。

    在 SysConfig PinMux 工具中、请添加一个电源域配置、以启用每个外设的首选电压。 电源域配置部分本身用于指定每个域的电压。

    通过改变每个引脚的电压电平、您是指 GPIO 输出高电平还是低电平?

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark。

    感谢您的友好回答。

    我的客户端想设置特定引脚的电压电平、但如果无法设置、请告诉我如何修改该引脚所属的完整电源域的电压电平。  

    请提供一个在 SysConfig 或 DTS 文件中修改它的示例。

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    是的、整个电源域的电压电平将受到影响-无法进行单个引脚的电压电平控制。

    有关 DTS 中的电源管理、请参阅以下主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/535886/how-do-you-setup-the-regulators-in-the-device-tree

    为了阐明 SysConfig PinMux 工具的功能:该工具会生成一个引脚多路复用器及其相关的 PADCONFIG 寄存器配置。 它不会生成会影响电源域的电压的输出。 该工具中的首选电压和电源域电压 将突出显示与用户配置的任何冲突。 例如、如果用户将 RGMII5 (VDDSHV3)设置为3.3V、然后在使用 RGMII5时首选1.8V、该工具将生成"电压冲突"警告、以在用户想要使用 RGMII5时提醒用户。 但是、如果将"Use peripheral"设置为"any"、则该工具将选择与首选电压匹配的外设。

    在 Device Settings (设备设置)-> Power Domains (电源域)视图中:

    在 Peripherals -> RGMII View 中:

    请告诉我、我是否可以进一步澄清。

    谢谢。此致、
    标记