TI 您好:
当我使用 Yocto 编译 SDK 时、我执行了以下指令:
./-f oe-layertool-setup.sh configs/processor-sdk-analytics/processor-sdk-analytics-09.01.00-config.txt CD 版本 。 CONF/setenv echo "Arago_brand ="edgeai">> conf/local.conf
#modify machine ?="am62axx-evm"(在 conf/local.conf 中)
bitbake -k tisdk-base-image
错误:故障日志文件存储在:/home/dxw/ti_sdk/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/x86_64-linux/binutils-cross-aarch64/2.38-r0/temp/log.do_unpack.4134126中
错误:任务(/home/dxw/ti_sdk/yocto-build/sources/oe-core/meta/recipes-devtools/binutils/binutils-cross_2.38.bb:DO_UNPACK)失败、退出代码为"1"
错误:mc:k3r5:binutils-cross-arm-2.38-r0 do_packed:Bitbake Fetcher 错误:FetchError ('fetch 命令 export pseo_disabled=1;export path="/home/dxw/ti_sdk/yocto-build/build/arago-tmp-default-baremetal-k3r5/hosttools /home/dxw/ti_sdk/yocto-build/build/arago-tmp-default-baremetal-k3r5/work/x86_64-linux/binutils-cross-arm/2.38-r0/git::/home/dxw/ti_sdk/yocto-build/build/arago-tmp-default-baremetal-k3r5/work/x86_64-linux/binutils-cross-arm/2.38-r0/recipe-sysroot-native/usr/bin /home/dxw/ti_sdk/yocto-build/sources/bitbake/bin /sourceware.org/git/binutils-gdb.git:/home/dxw/ti_sdk/yocto-build/build/arago-tmp-default-baremetal-k3r5/work/x86_64-linux/binutils-cross-arm/2.38-r0/recipe-sysroot-native/sbin:gc.autoDetach=false:/home/dxw/ti_sdk/yocto-build/build/arago-tmp-default-baremetal-k3r5/work/x86_64-linux/binutils-cross-arm/2.38-r0/recipe-sysroot-native/usr/bin/arm-oe-eabi:/home/dxw/ti_sdk/yocto-build/build/arago-tmp-default-baremetal-k3r5/work/x86_64-linux/binutils-cross-arm/2.38-r0/recipe-sysroot-native/home/dxw/ti_sdk/yocto-build/build/arago-tmp-default-baremetal-k3r5/work/x86_64-linux/binutils-cross-arm/2.38-r0/recipe-sysroot-native/usr/bin/arm-oe-eabi/crossscripts:/home/dxw/ti_sdk/yocto-build/build/arago-tmp-default-baremetal-k3r5/work/x86_64-linux/binutils-cross-arm/2.38-r0/recipe-sysroot-native/bin:/home/dxw/ti_sdk/yocto-build/sources/oe-core/scripts/cross-intercept:export home="/root";git -c core.ce-ce-owner= ce-ce-ce-ential\git= fgit_example excepted:/home/dxw/ti_sdk/yocto-build/build/arago-tmp-default-baremetal-k3r5/work/x86_64-linux/binutils-cross-arm/2.38-r0/recipe-sysroot-native/usr/sbin:/home/dxw/ti_sdk/yocto-build/sources/oe-core/scripts:git_example 添加 safe.directory /home/dxw/ti_sdk/yocto-build/build/arago-tmp-default-baremetal-k3r5/work/x86_64-linux/binutils-cross-arm/2.38-r0/git \n'、无)
错误:故障日志文件存储在:/home/dxw/ti_sdk/yocto-build/build/arago-tmp-default-baremetal-k3r5/work/x86_64-linux/binutils-cross-arm/2.38-r0/temp/log.do_unpack.4134135中
错误:任务(mc:k3r5:/home/dxw/ti_sdk/yocto-build/sources/oe-core/meta/recipes-devtools/binutils/binutils-cross_2.38.bb:do_parpack)失败,退出代码"1"
错误:gdk-pixbuf-native-2.42.10-r0 do_compile:ExecutionError ('/home/dxw/ti_sdk/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/x86_64-linux/gdk-pixbuf-native/2.42.10-r0/temp/run.do_compile.4134144、1、无、无)
错误:故障日志文件存储在:/home/dxw/ti_sdk/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/x86_64-linux/gdk-pixbuf-native/2.42.10-r0/temp/log.do_compile.4134144中
错误:coreutils-native-9.0-r0 DO_configure:配置失败
错误:coreutils-native-9.0-r0 DO_configure:ExecutionError ('/home/dxw/ti_sdk/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/x86_64-linux/coreutils-native/9.0-r0/temp/run.do_configure.4134145 '、1、无、无)
错误:故障日志文件存储在:/home/dxw/ti_sdk/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/x86_64-linux/coreutils-native/9.0-r0/temp/log.do_configure.4134145中