请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1329310/am3359-am3359
器件型号:AM3359大家好、
我正在尝试刷写电路板。 我已加载 ISDK_SPI_flasher.out 文件。 我已成功刷写并更改跳线引脚2和3、然后启动电路板。 期号 : 电压不稳定、电压在下降。 如何解决该问题?
结果: 器件 ID 读取为0x16。
进入操作[1-闪存][2-擦除]:
2
输入偏移[十六进制]
0
输入要擦除的大小、以千字节为单位
64
闪存擦除偏移量= 0、长度= 65536
擦除完成。 正在退出
谢谢、此致