This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:RGB24并行输出

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1327727/am625-rgb24-parallel-output

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SK-AM62

您好!

我的客户希望评估 RGB24并行输出。
我知道该器件支持该模式、但 SK-AM62 EVM 不具有并行输出。
我们是否有任何用于并行显示支持的 EVM?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户可以使用 AM335x SK EVM。

    此致、
    克鲁纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krunal:

    客户可以使用 AM335x SK EVM。

    客户想要评估 AM625x。
    我知道我们没有用于 AM62x 的此类电路板、对吗?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我被你的初始问题弄糊涂了,我想你在问什么其他 评估 板有 DPI 本机面板。 在 AM62x 上、我们支持 DPI、其他客户已成功连接 DPI 面板。 但是、SK EVM 将 DPI 转换为 HDMI、而且我们无法连接本机 DPI 面板。

    此致、
    克鲁纳尔