This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM6254 USB OTG 功能

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1327778/am625-am6254-usb-otg-function

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1

您好、TI!

n`t 发现 AM62x 不支持 OTG 功能、如 TRM 中所示。

我想`d 两个 USB 是否都n`t 支持 OTG?

Br

凯登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Cayden

    感谢您的查询。

    [quote userid="545363" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1327778/am625-am6254-usb-otg-function`d 我想知道两个 USB 是否都n`t 支持 OTG?

    我假设您指的是 USB0和 USB1。 正确。 两个 USB 都不支持 OTG。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大受欢迎。

    非常感谢!

    Br

    凯登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Cayden

    感谢您的留言。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、 如果客户自行编写驱动程序文件、USB0和 USB1是否可以支持 OTG?

    Br

    凯登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Cayden

    谢谢!  

    请参阅原理图审查清单。 以下常见问题解答中提供了该链接。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1183910/faq-am625-custom-board-hardware-design-collaterals-to-get-started

    7.3.2通用串行总线(USB2.0)
    处理器提供2 X USB2.0接口、可配置为主机、设备或 DRD (双角色
    设备)。
    建议根据 USB 设计指南连接 USBn_VBUS (n=0..1)
    数据表的 TIDA-01547部分。 USBn_VBUS 引脚的电源电压范围在中定义
    器件特定数据表的建议运行条件部分。 标称电压值
    当 VBUS 电源电压电平为5V 时、施加的电压等于电阻分压器输出。
    任何处理器 GPIO 都支持 USBn_ID 功能。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cayden:

    BTW, 如果客户自行编写驱动程序文件,USB0和 USB1是否可以支持 OTG?

    您真的指的是真正的 OTG 协议吗? USB 用例是什么?
    十几年来、我没有听说过任何客户在任何 TI 处理器上使用 OTG 协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin、 Sreenivasa、  

    抱歉。 我今天早上已与客户确认。 客户要求如下:

    当没有插入 USB 设备时、它以从模式运行。 插入 U 盘(或其他 USB 设备)时、它会自动切换到主模式。

    DRD 模式是否可以实现此功能?

    Br

    凯登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cayden:

    未插入 USB 设备时,它可在从模式下运行。 插入 U 盘(或其他 USB 设备)时,它会自动切换到主模式。

    是的、支持此功能。 请参阅 SK-AM62B-P1 EVM 上 USB0端口的设计。