This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:TDA4VM:显示 OpenVX 自定义节点输出并获取"Fvid2_control 失败:设置参数和 quot;错误

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1327414/re-tda4vm-display-openvx-custom-node-output-and-getting-fvid2_control-failed-set-params-errors

尊敬的 Erick:

我的应用流水线是  

Camera -> ColorEncodingKernel (将 YVYU 转换为 UYVY)-> LDC -> Scaler-> Preproc -> TIDL -> PostProc -> Custom_node -> Mosaic -> Display

注意:我在上述指定位置创建了一个有效的应用程序并集成了 custom_node。 也不考虑 postproc 节点的输出作为自定义节点的输入,并在内核中加载扩展映像。 我的意思是、在 app_create_graph_custom_node 中、我要传递 postproc 的输出、但在自定义内核功能中、我要更改输入缓冲区。

在 Custom 内核中、输入和输出映像为 VX_DF_IMAGE_U8格式。 我将使用 stbi_load 功能加载映像、并使用 OpenGLES 上下文来处理我需要对映像执行的其余功能。 现在我需要在马赛克上显示图像。 在尝试执行该操作时、我将面临以下错误日志。

p: Print performance statistics

 x: Exit

 Enter Choice: inside GLGPU kernel
[MCU2_0]     54.294092 s:  VX_ZONE_WARNING:[tivxCaptureSetTimeout:774]  CAPTURE: WARNING: Error frame not provided using tivxCaptureRegisterErrorFrame, defaulting to waiting forever !!!
width height channels 768, 512, 3
inside GLGPU kernel
width height channels 768, 512, 3
inside GLGPU kernel
width height channels 768, 512, 3
inside GLGPU kernel
width height channels 768, 512, 3
inside GLGPU kernel
width height channels 768, 512, 3
[MCU2_0]     54.657913 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxKernelImgMosaicMscDrvPrepare:939] Fvid2_control Failed: Set Params
inside GLGPU kernel
width height channels 768, 512, 3
inside GLGPU kernel
width height channels 768, 512, 3
inside GLGPU kernel
width height channels 768, 512, 3
inside GLGPU kernel
width height channels 768, 512, 3
[MCU2_0]     55.213112 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxKernelImgMosaicMscDrvPrepare:939] Fvid2_control Failed: Set Params
inside GLGPU kernel
width height channels 768, 512, 3
inside GLGPU kernel
width height channels 768, 512, 3
inside GLGPU kernel
width height channels 768, 512, 3
inside GLGPU kernel
width height channels 768, 512, 3
[MCU2_0]     55.454052 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxKernelImgMosaicMscDrvPrepare:939] Fvid2_control Failed: Set Params

我不确定我在哪儿失踪了。 请帮我解决这个问题。 如果我的 操作方式有误、让我知道如何进行显示?

此致、

Chaitanya Prakash Uppala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chaitanya、

    错误"Fvid2_control failed: Set Params"看起来与 GPU 处理无关。 而不是节点中设置的参数。 我来咨询我们的 OpenVX 专家、获取任何建议。

    此外、还应拆分该线程、因为它与 wayland 问题无关。

    谢谢。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chantanya:

    您是否从应用程序调用此控制命令? 如果是、我是否可以知道您设置的参数是什么?

    此致、

    尼基尔