This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:TDA4AL-Q1

Guru**** 2544590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1326469/tda4al-q1-tda4al-q1

器件型号:TDA4AL-Q1

你好。 TI 专家。

请参阅:  

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1227640/faq-tda4vm-tda4vl-tda4al-tda4vh-dra821-how-can-we-make-the-jacinto-sdk-compatible-for-device-variants-yxz

似乎需要修改引导加载程序、内核和应用程序才能根据链接为 TDA4AL 设置 SDK。

我想知道如何在 QNX OS 上为 TDA4AL 配置 J721S2 SDK。

此致、

JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关所需的详细信息、请查看 J721S2的 PSDK QNX 文档-> https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-qnx-j721s2/08_06_00_07/exports/docs/index.html 

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Praveen Rao。

    我已经阅读了文档。

    其中介绍了 J721S2的设置、但没有提及 TDA4AL 的设置。 如前所述、TDA4AL 有与 Linux 相关的特定配置。

    我想知道如何针对 QNX 对其进行设置。

    此致、
    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    常见问题解答介绍了如何修改 SPL (Uboot)和/或 SBL 引导流程。  常见问题解答的这一部分中包含了特定于器件的更改、这些更改也适用于使用 QNX 的情况。   如果使用 QNX HLOS、则可以忽略常见问题解答的 Linux 部分。

    下面列出了特定于 QNX BSP 的所需调整。   QNX BSP 由 QNX/BlackBerry 分发、他们可以联系以获得更多支持:

    1. TDA4AL 不包含 GPU、
      1. 应修改 QNX BSP 以删除 GPU 初始化(在 BSP 中搜索 GPU)
        • src hardware/startup/boards/j721s2/evm/hw_init.c
      2. QNX 屏幕包(如果使用)不应启动 GPU 驱动程序。
    2. TDA4AL 仅使用1个 DDR、这可能意味着要减少存储器。  如果内存比 SDK QNX 默认设置减少、则
      1. 必须修改 QNX BSP、查看 BSP 中的以下3个文件并进行相应调整:
        • src hardware/startup/boards/j721s2/evm/board.h
        • src hardware/startup/boards/j721s2/evm/board_sysctl.c
        • src hardware/startup/boards/j721s2/init_raminfo.c
      2. 必须相应地调整 BSP 构建文件中的内存设置(如果需要)
        1. 10.4.如何处理远程内核存储器映射更新—Processor SDK QNX J721S2 (TI.com)

    此致、

    kb