请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
用于从 TDA4VMidPlus 和在主域的 A72内核中化的 RTP 封包中发送 H.265编码格式的视频、但 MCU (RGMII)的 R5F 内核上具有物理以太网端口。
您能否确认这是否可以由硬件在没有高级软件控制的情况下直接实现?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
用于从 TDA4VMidPlus 和在主域的 A72内核中化的 RTP 封包中发送 H.265编码格式的视频、但 MCU (RGMII)的 R5F 内核上具有物理以太网端口。
您能否确认这是否可以由硬件在没有高级软件控制的情况下直接实现?
尊敬的 Mohamed:
这种方法不存在任何问题、但请注意、已发布的 SDK 中不支持 RTP 封包化。 另外、您需要使用 IPC 开发机制来将 RTP 封包化数据传输到 R5F。 A72和 R5F 之间支持 IPC、但没有要传输的机制/框架。 您可能可以使用 Vision Apps 中提供的远程服务来传输数据。
此致、
布里耶什
您好、Brijesh:
您能否说明当前 SDK 中支持 RTP 的分配情况,以及是否计划在 A72内核上为下一个 SDK 提供支持?
尊敬的 Mohamed:
到目前为止、SDK 中没有支持 RTP 流的计划。
编码器输出初级流时、您需要移植一些 RTP 堆栈以对其进行封装。
此致、
布里耶什