This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM64x MCU+ SDK 09.01.00 .41

Guru**** 2552110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1325856/am6442-am64x-mcu-sdk-09-01-00-41

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好、TI 专家

我有一个较早版本的 AM6442 GP EVM 板、我将非 hs_fs sbl 用于该板

正在执行命令1/2...
找到闪存写入器...正在发送 sbl_prebuilt/am64x-evm/sbl_uart_uniflash.release.tiimage
发送了28.25秒内大小为295759字节的闪存写入器 sbl_prebuilt/am64x-evm/sbl_uart_uniflash.release.tiimage。

正在执行命令2/ 2 ...
命令参数:--file=sbl_prebuilt/am64x-evm/sbl_null.release.tiimage --operation=flash --flash-offset=0x0
在27.67秒内发送大小为271847字节的 sbl_prebuilt/am64x-evm/sbl_null.release.tiimage。
[状态]成功!!!

我注意到、从 MCU+SDK 9.0开始、TI 已停止在预编译目录中释放非 hs_fs SBL

我想知道哪个 SBL 要在具有 MCU+SDK 9.0和更高版本的 AM6442 GP EVM 电路板上使用

谢谢

阿兰一世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    AM64x MCU+ SDK v9.x 已放弃对 GP 器件的支持。 如果您继续使用 GP 器件、我们建议不要使用该器件、因为我们将提供有限的支持、MCU+ SDK v8.6是支持 GP 器件的最后一个版本。

    此致、

    普拉桑特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prashant

    谢谢你的答复。

    我们是否有任何途径可用于 升级 GP EVM 板以运行  AM64x MCU+ SDK v9.x

    谢谢

    阿兰一世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    无法通过升级 GP EVM 板来直接使用开箱即用的 v9.x。

    如果确实要利用 v9.x、可执行以下操作之一:

    1) 1)使用原始 MCU+ SDK v8.6并根据 v8.6和 v9.x 之间的差异补丁示例和驱动程序。

    2) 2)使用 v8.6中的 SBL NULL 初始化电路板。 然后、使用 CCS 从 v9.x 加载并运行示例`.out`文件。

    虽然这两个选项可让您利用 v9.x、但内容可能并不总是起作用、最终、您将运行系统固件 v8.6和 v9.x 中的示例。 这有时可能会导致不兼容性、从而造成损坏。

    最好的选择是转到 HSFS EVM、以立即利用较新的 SDK。

    此致、

    普拉桑特