主题中讨论的其他器件:TDA4VM
您好、尊敬的 Expert。
客户遇到"USB 枚举"问题、连接概念如下所示。
TDA4VM USB0 (USB 设备模式)-> USB HUB -> USB MDD (显示设备)(USB 主机模式)
他们发现 MDD"有时"无法 通过 TDA4成功枚举、因此我怀疑 TDA4 USB D+/D-不会返回默认状态、因为我们发现当枚举失败时、USB D+(DP)不会返回到上拉1.8V。
需要调试建议,我的问题如下:
问题1:我们是否有办法在 Linux 中重新启动(复位) TDA4 USB 控制器?
问题2:我们是否有任何 USB 状态寄存器来识别发生的错误?
问题3:我们是否有任何寄存器可用于了解引脚 USB0_VBUS 或 USB1_VBUS 状态? 因为我想知道如何检测 USB 主机连接。
已经参考该线程、我认为它应该与我们的调试案例类似。
并且已经开始对其进行调试、
非常感谢
吉布斯