大家好!
尝试 qemu,我发现它需要 X11:
如果我将 X11添加到 buid,则生成的图像没有窗口管理器 att:
"root@j721e-evm:~# Weston
日期:2024年02月15日 UTC
[10:17:06.177]韦斯顿10.0.2
wayland.freedesktop.org
故障报告至:gitlab.freedesktop.org/.../
内部版本:10.0.2
[10:17:06.177]命令行:韦斯顿
[10:17:06.177] OS: Linux, 6.1.46-g247b2535b2,#1 SMP preempt Wed Dec 6 17:54:04 UTC 2023, AArch64
[10:17:06.177]飞行记录仪已启用
[10:17:06.177]正在使用配置文件/etc/xdg/weston/weston.ini
[10:17:06.177]最大喷漆窗口为7毫秒。
[10:17:06.177]正在装入模块"/usr/lib/libweston-10/wayland-backend.so "
[10:17:06.192]错误:无法连接到父 Wayland 合成器:没有这样的文件或目录
显示选项:(无)、WAYLAND_DISPLAY=/run/wayland-0
[10:17:06.192]错误:layer_list 在关机后不为空。 对 weston_layer_fini()的调用丢失 somhere。
[10:17:06.192]致命错误:创建合成器后端失败 "
有什么理想如何播它吗? 公路支持 X11吗?
BR、Mircea