This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:VISION_APP CSI 位置显示不正确

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1324997/tda4al-q1-vision_app-csi-location-display-is-incorrect

器件型号:TDA4AL-Q1

我已将 CSI0连接至4通道摄像头返回的图像、但图像将以4.5.6.7的格式显示。

因此、我的 INIT 4摄像头将是 INIT 4.5.6.7、而不是0.1.2.3。 您知道需要修改哪些设置吗? 原理图图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    抱歉、没有收到您的问题、您是说虚拟通道 ID 不同吗? 还是从不同的 CSI 实例捕获?

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    对不起、我没有清楚地表达自己

    CSI0接收4个图像输入,但图片显示的是最后4个图片,而不是前4个图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    很抱歉,没有得到它。 您需要为多少个摄像头配置 CSI? 您的意思是马赛克输出看起来像上面,您正在寻找2x2输出格式吗?  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:


    CSI0有四个摄像头、CSI1也有四个摄像头、我使用 run_app_multi_cam.sh 脚本进行测试。 输入八个摄像机时,马赛克输出正确显示前八个图像。 但是、当我仅连接 CSI0时、马赛克输出显示最后四个图像、而不是前四个图像。 你知道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    但在本例中、您是否使用4摄像头运行多摄像头用例? 当我在 EVM 上运行4台摄像机时、我看到它以2x2格式显示、而不是3x3格式显示。 因此、在运行摄像机用例时、请将摄像机数量设置为4。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:


    我是否可以将 CSI0上四个摄像头的顺序与 CSI1上四个摄像头的顺序互换? 我们的硬件交换了 CSI0和 CSI1、因此在使用 CSI0时会显示最后四个图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    您可以在马赛克节点中重新排列它。 马赛克节点将输入通道0置于 位置0、以此类推。 您可以在此处更改顺序、然后可以在显示屏中交换输出顺序。  

    此致、

    布里耶什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    我需要修改哪些文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    您能否尝试 在 多摄像头应用中更改 Set_img_Mosace_params API?  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    能否修改器件树以交换 CSI0和 CSI1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我 想您正在使用 R5F 的 CSI、不是吗? 在这种情况下、更改器件树不会有任何帮助。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    是的、我使用的是 R5F、但为什么我无法实现 CSI 编号的更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    但 没有 CSI 编号更改、它只是 您需要更改的输出图像中的位置、您可以查看上面的 API 并进行更改吗?  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    如果我连接8个摄像头、CSI0上的4个摄像头和 CSI1上的4个摄像头、并且我知道摄像头初始化从0到7、在 multi_cam 测试期间、我是否可以仅初始化4到7个摄像头?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    是的、您可以在4通道模式下运行多摄像头示例、这4个通道可以来自 CSIRX 的第二个实例。 您只需要更改示例中的 CSI 实例 ID。  

    此致、

    布里耶什