This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:在远程内核中刷写固件 R5F 和 AMP;PRU。

Guru**** 1989765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1315807/am6442-flashing-firmware-in-remote-cores-r5f-pru

器件型号:AM6442

在生产站点是否有任何工具/软件在 R5F 和 PRU 等远程内核中刷写固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratibha Singh:

    我正在查看您的问题、您可能会收到延迟回复、因为明天是印度的假日、您将在周一之前得到回复。

    此致、

    S.Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratibha Singh:

    我假设您在 A53内核上运行 Linux。 您能确认吗?

    您使用哪种引导模式?

    我希望您在生产过程中也可以使用 UART Unifalsh、并有一个 DFU 闪存工具、该工具可用于刷写并联器件。

    说到 PRU 内核、您需要编写一个应用程序、以便在 PRU 存储器上加载 PRU 二进制文件、这通常是在 R5F 内核上完成的。

    请查看以下常见问题解答、了解如何从 R5F 应用加载 PRU。

    请给我发送以上详细信息,以便我可以帮助您。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1183897/faq-am64x-how-to-load-flash-pru-binaries-into-external-memory

    此致、

    S.Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swargam Anil、

    我假设您在 A53内核上运行 Linux。 您能确认吗?

    是  

    您使用哪种启动模式?

    我使用 SD 卡引导模式。

    此致、

    普拉蒂布哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratibha、

    我不确定我是否理解您的原始问题。 在 R5F 和 PRU 内核中闪存固件意味着什么? 我们在 eMMC、OSPI 环境中使用的闪存、就像我在 eMMC 或 OSPI 媒体中刷写图像一样。

    如果您可以更详细地阐述您的问题、我将能够更好地为您提供帮助。

    此致、

    普拉桑特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratibha:

    如果您有任何与该主题相关的开放式问题、敬请告知。 如果一切都很清楚、我将关闭该主题。

    此致、

    普拉桑特