This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:如何使用 ARM 编译器 Aarch64-arm-none-eabi 而不是 GNU GCC Aarch64-arm-none-eabi 来构建 SDK

Guru**** 2541010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1325345/processor-sdk-am64x-how-to-build-sdk-using-arm-compiler-aarch64-arm-none-eabi-instead-of-gnu-gcc-aarch64-arm-none-eabi

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

您好!

我想使用 arm 编译器-target aarch64-arm-none-eabi 而不是 GNU GCC 在 cortex-A53内核上构建应用程序。

我是否可以参考任何参考或信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myung:

    您能否告知我您是在 MCU+ SDK 或处理器 SDK 的上下文中请求该查询? 您指的是哪个 SDK 版本和 ARM 编译器?

    此致、

    普拉桑特