This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:TDA4AL-Q1

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4AL-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1322021/tda4al-q1-tda4al-q1

器件型号:TDA4AL-Q1
主题中讨论的其他器件: TDA4VL

你好。 TI 专家。

在文档中、我们提到 TDA4AL-Q1 EVM 利用 J721S2超集处理器。

如何将其配置为与 TDA4AL-Q1 (不是 TDA4VL 或 TDA4VE)兼容?

TDA4AL-Q1是否支持 eDP 输出?

此致。

JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议参考具体的数据表、以查看是否支持特定模块。

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。  Brijesh。


    我问了两个问题。

    一款:

    如何将其配置为与 TDA4AL-Q1 (不是 TDA4VL 或 TDA4VE)兼容?

    未指定在文档中选择的方式。

    两个:

    在 EVB 中、有 eDP 输出。 我知道您目前正在使用的 J721S2是 TDA4AL 的开发板。 这是否意味着 TDA4AL 上也提供 eDP 输出?

    此致、

    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin Kim:

    SDK 版本适用于超集器件、您必须 在 SDK 中针对特定器件进行更改。 我们可在此为您提供帮助。  

    至于 eDP 输出、由于 EVM 使用 j721s2器件、因此它在 EVM 上得到了明确支持。 对于 TDA4AL、您能否参考器件特定规格? 它最有可能得到支持、但我建议 参考器件规格。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh。

    如需您的帮助、我如何使用 TDA4AL-Q1对其进行设置?

    此外、是否有任何有关设置的文档可供参考?

    此致、

    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    很遗憾、该工具不可用。 您必须逐个检查每个模块并开始在 SDK 中进行更改。

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh。

    我在理解时遇到困难

    1:
    您是说有另一个 TDA4AL-Q1模块吗?
    如果是、我可以在哪里购买?
    2:
    需要修改 SDK 的哪个部分?
    在哪里可以找到相关文档?

    此致、
    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、我是说在软件中、您需要进行更改。 您能否参考以下常见问题解答?

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1227640/faq-tda4vm-tda4vl-tda4al-tda4vh-dra821-how-can-we-make-the-jacinto-sdk-compatible-for-device-variants-yxz

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh。

    我将检查。

    谢谢。

    此致、

    JK