This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6727B:晶振选择

Guru**** 2505195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1323457/tms320c6727b-crystal-selection

器件型号:TMS320C6727B

我有一个关于连接到 CLKIN 引脚的晶体谐振器的问题。
我目前正在选择此晶体振荡器、但数据表中未列出所需的规格。
您能否介绍一下频率稳定性和抖动所需的性能? 以下性能是否有任何问题?

频率:37.5MHz
频率容差:±15ppm
总抖动:50ps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶体参考时钟选项支持的最大频率是25MHz。 请参阅 CLKIN 时序需求表中的参数编号1。

    参考时钟的频率容差和抖动会转移到器件外设。 因此、与这些参数相关的限制将取决于特定系统实现可接受的范围。

    此致、
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prabes,谢谢您的参与。

    忽略了振荡频率范围为12~25 MHz、不支持37.5 MHz 运行。

    37.5 MHz 操作是否会因为不受支持而不起作用?

    我们还了解到、其他参数因系统而异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    振荡器 仅在设计为在数据表中定义的频率范围内工作。 因此、您的晶体频率应处于此范围内。

    此致、
    保罗