This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64:用于 AM64x 的 MCU+ SDK -未识别 ICSSG0 SMI

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1320352/sk-am64-mcu-sdk-for-am64x---icssg0-smi-not-recognized

器件型号:SK-AM64

您好!

对于此示例工程、是否需要任何其他配置才能将 ICSSG0 MDC/MDIO 连接到外部 PHY?

https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core/tree/next/examples/networking/lwip/enet_lwip_icssg

我使用的子板具有 DP83TG720的 MAC 接口、该子板连接在 TMDS64GPEVM 的 J2上。

使用720 PHY 地址配置 SysConfig 并启用 ICSSG0后、工程不会通过 MDC/MDIO 返回任何有关 PHY 的信息:

在 ICSSG1上以默认设置运行工程时、DP83869的型号/PHY ID 信息将在终端上返回。

我已经验证了 SMI 功能正在使用一个具有相同硬件的单独项目、其中720寄存器可以访问。

是否可以通过 ICSSG0上的 MDIO/MDC 记录 PHY 信息、类似于通用 PHY 驱动程序如何绑定到 DP83869以实现 ICSSG1开箱即用功能?

谢谢!

埃文