This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:J721EXSOMXEVM

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1316621/j721exsomxevm-j721exsomxevm

器件型号:J721EXSOMXEVM

Pratik、您好!
有任何与我的问题相关的更新吗?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于该线程处于非活动状态、它被锁定。

    我已经检查了该主题、正如我看到的、我们已请求在9.1 SDK 上提供日志/观察结果。

    您是否可以恢复相同的设置? 这将帮助我们排除与 SDK 版本相关的可能性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pratik、

    我使用 SDK 9.1测试了相同的模型和配置、但结果是相同的。

    我将向您发送配置文件和日志。

    e2e.ti.com/.../config_5F00_and_5F00_logs_5F00_sdk_5F00_9_5F00_1.zip

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享日志。

    我会在结束时验证结果、并在1周内回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pratik、

    有更新吗? 我们的客户正在大力推动我们的发展!

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lachezar:

    很抱歉响应出现延迟。

    由于带宽、我无法查看上述问题。

    我已经检查了日志、因为您指的是与精度相关的问题、这里是您可以尝试的一些东西。

    请在此处参阅有关精确度调试的大量文档: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/master/docs/tidl_osr_debug.md

    我创建了 jupyter 笔记本,将有助于层级精度调试(浮点32与量子化): https://github.com/kumardesappan/colab-notebooks/blob/main/tidlrt_tensor_debug.ipynb

    如果您在特定层的精度方面发现任何问题、请分享剪裁模型(只有该层)以在最后进行验证。

    再次感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pratik、

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lachezar:

    请您参考我的上述回答。

    谢谢!