This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:AM3351/AMIC110 USB 唤醒信号

Guru**** 2544840 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351, AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1324074/am3351-am3351-amic110-usb-wake-up-signal

器件型号:AM3351
主题中讨论的其他器件: AMIC110

您好

我可以对从睡眠模式唤醒的 AM3351和 AMIC110硬件有疑问吗?

我知道没有 RTOS/裸 机的睡眠模式样本。

我认为 AM335x/AMIC110 USB 有2个唤醒信号、即 slv0_Swupeup 和 usbx_wout。

两者都连接到 WakeM3、并仅 SLV0_Swakeup 连接到 MPU 子系统。
问题1

我们是否可以使用 slv0_Swupup 来调用中断函数并唤醒
将中断功能与睡眠模式直接 ARM Cortex A8分开?

问题2

用于唤醒 ARM Cortex M3内核的 WakeM3硬件是否为设备管理内核?

如果我想唤醒 A8内核、我应该在 M3中断函数中执行任何操作来唤醒 A8代码?

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:

    感谢您的查询。

    需要向专家核实。

    您能否分享上述问题的用例、以帮助专家回答问题。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的支持。

    您能分享上述查询的使用案例以帮助专家回答查询吗?

    我的客户正在开发小型打印机(操作系统:RTOS)

    和控制器的通用 USB 外设。

    考虑到有一种降低待机功耗的规格。

    因此、它们规划使用 CPU 低功耗模式来实现较低的功耗。  

    但是、 根据规范、CPU 唤醒信号只能使用 USB 通信。

    参考 AM3351 TRM、可以是 USB 中断信号、也可以使用 ARM Cortex A8唤醒。

    这是不是正确的。

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:

    感谢您 提供宝贵意见。

    让我在内部联系专家并向您通报最新情况。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关支持的带 USB 的低功耗用例的信息、请参阅第8.1.4.3.7节"支持的低功耗 USB 唤醒方案"。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    感谢您的信息。

    我将参考。

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:  

    感谢您的留言。

    此致、

    斯里尼瓦萨